Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
您好!
我在 Ubuntu 上安装了 CCS。 然后、我启动 CCS、看起来是这样的。

然后我单击 Project Explorer、它会崩溃并关闭。 我尝试了一个新的工作区、结果相同。
重新安装并更新后、它可以正常工作、直到我关闭 CCS 并再次打开它、然后出现相同的问题。
有人知道如何解决这个问题吗? 我附加了.dmp 文件
此致、
Dominik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
您好!
我在 Ubuntu 上安装了 CCS。 然后、我启动 CCS、看起来是这样的。

然后我单击 Project Explorer、它会崩溃并关闭。 我尝试了一个新的工作区、结果相同。
重新安装并更新后、它可以正常工作、直到我关闭 CCS 并再次打开它、然后出现相同的问题。
有人知道如何解决这个问题吗? 我附加了.dmp 文件
此致、
Dominik
大家好、我希望附件这次能正常工作。
我将 Ubuntu 22.04与 CCS 11.2.0.00007结合使用
谢谢。 我相信这是罪魁祸首:
java.lang.IllegalArgumentException:无法识别 GtkSocket。 确保您使用的是正确的手柄和 GTK 版本3。
似乎缺少依赖关系。
我还可以在 Ubuntu 22.04环境中重现崩溃。 请注意、CCS 11.2不正式支持 Ubundi 22.04。 我将看到我是否可以在我的环境中使其正常工作。 一旦我这么做、我就会告诉你。
谢谢
Ki