This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Srinivas、
不支持此组合。 我假设您在 Parallels 中运行的是 Arm 版本的 Windows。 您遇到的问题可能不相关、但您将无法使 MSP430调试探针正常工作。 CCS 具有原生 macOS 版本。 您可以安装它吗? https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO
此致、
John
你(们)好。 我已启动并运行原生 macOS 版本。 但是、MMWAVE_STUDIO 不支持 MacOS。 因此、我不得不尝试在 Windows 11上安装带有 Parallels VM 的 TI 工具。 目前、如果有问题、我不需要 MSP430调试。
看起来我一直都不想走、但仍然坚持让合适的工具链为我工作。
您是否有建议可以利用该工具并开始实际的毫米波板评估、我真的很想尝试。
谢谢。
Srinivas、
是的、对于毫米波、您将无法获得有关 macOS 的官方解决方案。 但您可以尝试以下方法。 在 Parallels 中安装 CCS、但是进行自定义安装、并且不要安装对 MSP430的支持(这应该可以避免您在 MSP430 FET 安装程序中看到的问题)。 完成此操作后、您将需要更新 XDS110驱动程序。 在本主题结束时讨论的内容:
随附了包含 Windows ARM64的附加信息的驱动程序。
e2e.ti.com/.../xds110_5F00_drivers.zip
但是、我需要注意的是、这是一个不受支持的组合。 我知道现在有几个人成功地使用了它、但我们目前还没有在 Windows for Arm 上进行测试。 我们确实在基于 M1的 macs 上测试 macOS CCS、但我们不支持或在 Arm 上测试 Windows CCS。
此致、
John
尊敬的 John:
可以在不使用 MSP430的情况下通过自定义安装来安装 CCS。 CCS 起始屏幕上的欢迎窗口有一条错误消息、显示" Failed to create part controls"。 但我还没有安装 xds110驱动程序。
这似乎是欢迎页面中使用的浏览器出现的问题。 我不记得其他人报告过在 Arm Windows 上尝试的情况。 如果浏览器不工作、这也会影响 Resource Explorer。
John
是的。 但 Uniflash 尚未检测到该器件。
CCS 呢? 您是否能够使用 XDS110连接到 CCS 中的毫米波器件?
我需要进行检查、但毫米波器件可能会使用单独的串行连接通过 UniFlash 进行编程。
我尚未使用 CCS 进行检查。 我们将介绍 Uniflash 和演示可视化工具。
根据我在 Mac 上使用 Uniflash 和 XDS 驱动程序的经验、它们不是有效的解决方案。 MAC 仅显示一个 COM 端口、但 Uniflash 不接受一个端口继续。
现在我可以让演示可视化工具正常工作、就尝试使用 CCS 了。