This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Parallels VM 上的 Windows 11中安装 Code Composer Studio

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106193/installing-code-composer-studio-in-windows-11-on-parallels-vm

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我尝试在 Mac M1上运行的 Parallels 虚拟机中的 Windows 11 OS 上安装 CCS。
我遇到以下错误、安装停止。
您能不能帮助在 VM 中的 Windows 操作系统上安装 CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    不支持此组合。  我假设您在 Parallels 中运行的是 Arm 版本的 Windows。  您遇到的问题可能不相关、但您将无法使 MSP430调试探针正常工作。  CCS 具有原生 macOS 版本。  您可以安装它吗?   https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我已启动并运行原生 macOS 版本。 但是、MMWAVE_STUDIO 不支持 MacOS。 因此、我不得不尝试在 Windows 11上安装带有 Parallels VM 的 TI 工具。 目前、如果有问题、我不需要 MSP430调试。

    看起来我一直都不想走、但仍然坚持让合适的工具链为我工作。

    您是否有建议可以利用该工具并开始实际的毫米波板评估、我真的很想尝试。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、

    是的、对于毫米波、您将无法获得有关 macOS 的官方解决方案。  但您可以尝试以下方法。  在 Parallels 中安装 CCS、但是进行自定义安装、并且不要安装对 MSP430的支持(这应该可以避免您在 MSP430 FET 安装程序中看到的问题)。  完成此操作后、您将需要更新 XDS110驱动程序。  在本主题结束时讨论的内容:  

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1094114/support-for-xds110-on-arm64

    随附了包含 Windows ARM64的附加信息的驱动程序。

    e2e.ti.com/.../xds110_5F00_drivers.zip

    但是、我需要注意的是、这是一个不受支持的组合。  我知道现在有几个人成功地使用了它、但我们目前还没有在 Windows for Arm 上进行测试。  我们确实在基于 M1的 macs 上测试 macOS CCS、但我们不支持或在 Arm 上测试 Windows CCS。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试它并返回。

    同时、此处提供的 Windows 可执行文件是否适用于基于 AMD 的 Windows 计算机以及基于 Intel 的计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

         可以在不使用 MSP430的情况下通过自定义安装来安装 CCS。 CCS 起始屏幕上的欢迎窗口有一条错误消息、显示" Failed to create part controls"。 但我还没有安装 xds110驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 Windows 可执行表适用于 x86_64。  因此、它们将与基于 Intel 和 AMD x86_64的计算机配合使用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="522835" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1106193/installing-code-composer-studio in windows-11-on -earlifs-vm/4099175#4099175"]未能创建部件控制[/quote

    这似乎是欢迎页面中使用的浏览器出现的问题。  我不记得其他人报告过在 Arm Windows 上尝试的情况。  如果浏览器不工作、这也会影响 Resource Explorer。   

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 看起来是这样。 现在没有出现错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够设置 XDS110驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但 Uniflash 尚未检测到该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 呢?  您是否能够使用 XDS110连接到 CCS 中的毫米波器件?

    我需要进行检查、但毫米波器件可能会使用单独的串行连接通过 UniFlash 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未使用 CCS 进行检查。 我们将介绍 Uniflash 和演示可视化工具。

    根据我在 Mac 上使用 Uniflash 和 XDS 驱动程序的经验、它们不是有效的解决方案。 MAC 仅显示一个 COM 端口、但 Uniflash 不接受一个端口继续。

    现在我可以让演示可视化工具正常工作、就尝试使用 CCS 了。