This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:为 CC2642构建示例工程失败、出现#39;CAN#39;t Find the platform package 'ti.platforms.simplelink''

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1110578/codecomposer-building-example-project-for-cc2642-fails-with-can-t-find-the-platform-package-ti-platforms-simplelink

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

操作系统:macOS 12.4

CCS: 11.2.0.00007  

大家好、

我刚才下载了 CCS 和 SimpleLink-CC13XX-CC26XX-SDK。 当尝试构建 project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 时、我会遇到以下错误:

JS:"/Applications/ti/xdctools_3_62_01_15_core/packages/xdc/tools/cmdr.xs"、第52行:错误:xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.simplelink'。  TI 平台不再作为 XDCtools (/Applications/ti/xdctools_3_62_01_15_core)的一部分提供。  请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为'/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29;/Applications/ti/xdctools_3_62_01_15_core/packages/'。  检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。

这与我的 Windows 计算机中的安装形成对比、在该计算机中、我可以执行相同的步骤来构建项目。

我尝试使用 SDK 附带的 XDC 工具、而不是 CCS、仍然无法处理相同的错误。

这是我的首选项> Code Composer Studio >产品页面的外观:

这是工程的属性:

这是 XDCtools 页面:

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix、

    您可能会看到此问题: EXT_EP-10721

    您能否尝试链接问题中描述的解决方法、并让我知道这是否解决了问题?