Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
操作系统:macOS 12.4
CCS: 11.2.0.00007
大家好、
我刚才下载了 CCS 和 SimpleLink-CC13XX-CC26XX-SDK。 当尝试构建 project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 时、我会遇到以下错误:
JS:"/Applications/ti/xdctools_3_62_01_15_core/packages/xdc/tools/cmdr.xs"、第52行:错误:xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再作为 XDCtools (/Applications/ti/xdctools_3_62_01_15_core)的一部分提供。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为'/Applications/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29;/Applications/ti/xdctools_3_62_01_15_core/packages/'。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。
这与我的 Windows 计算机中的安装形成对比、在该计算机中、我可以执行相同的步骤来构建项目。
我尝试使用 SDK 附带的 XDC 工具、而不是 CCS、仍然无法处理相同的错误。
这是我的首选项> Code Composer Studio >产品页面的外观:

这是工程的属性:

这是 XDCtools 页面:

感谢您的帮助!