This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Kubuntu 22.04上的 CCS12未启动

Guru**** 2917790 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1120499/codecomposer-ccs12-on-kubuntu-22-04-not-started

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

亲爱的大家、我在我的库本图22.04上安装了 CCS12。 CCS12将不会打开。 我在终端上获得了输出

ti/ccs1200/Ccs/eclipse/CCSTUDIO

SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
SLF4J:默认为不运行(NOP)记录器实现
SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。

(Code Composer Studio:9636):GTK-WARNING **:13:54:56.202:无法从图标主题加载像素缓冲。
这可能表示找不到像素缓冲加载程序或 mime 数据库。
**
GTK:错误:../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_icon:断言失败(错误= NULL):加载/usr/share/icons/bail/status/16/image-missing.svg:无法加载映像加载模块:/usr/lib/x86_64
64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-svg.so:/home/BMD/ti/ccs1200/ccs/ceclipse/../ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6:找不到版本`GLIBCXX_3.4.30'(x86-linux/uuuuuu.c)
(gdk-pixbuf-error-quark、5)
保释金! GTK:错误:../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_icon:断言失败(错误= NULL):加载/usr/share/ics/bail/status/16/image-missing.svg:无法加载映像加载模块:/us
r/lib/x86_64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-svg.so:/home/BMD/ti/ccs1200/ccs/eclipse/../ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6:version `GLIBCXX_64_x86_30'/libvibstdc++.linux-3.4'(未找到/libpix-3.4/x86_30_libmu./libmu./libmux.6
uuc.so (70)(gdk-pixbuf-error-quark、5)
Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)

我自己发现、当我从 ccstudio.ini 中删除-VM 行时、它可以正常工作。

我是否出了问题?

可以帮帮我吗?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我成功地在 kubuntu 22.04上安装并运行 CCS 12.0.0

    除了获取 kubntu 22.04的所有可用更新外、我没有做任何特别的事情、然后按照以下文档中所述安装 Ubuntu 所需的所有依赖项:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_linux_host_support.html#ubuntu-supported-versions-

    您是否解决了上述所有依赖项?

    您是否正在使用 kubuntu 的默认桌面环境?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 很抱歉,我忘记告诉你,在 Kubuntu 22.04的正常安装之后,我已经完成了以下步骤:

    sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

    sudo apt-get 更新

    sudo apt-get 升级

    因为22.04在 KDE 上的 sudo 存在问题/错误等。 以上各行解决了 sudo 问题。

    我按照 TI 的说明安装了 CCS12:

    sudo apt install libc6-i386 libusb-0.1-4 libgconf-2-4 libncurses5 libpython2.7 libtinfo5

    因此、我认为、当您执行上述操作时、您将获得与我相同的行为。

    非常感谢。

    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经执行了您执行的大多数步骤、除了:

    [引用 userid="503478" url="~//support/tools/code-composer-studio 组/ccs/f/code-composer-studio 论坛/112049/codecoser-ccs12-on" bunbundu-22-04-not started/4156372#4156372"]加载-库帕/库帕纳库[sumptua/quota:sudpptua/quote

    因此、我添加了该步骤、并运行 sudo 更新和升级。 之后、我再次成功运行 CCS 12。

    如果您运行以下命令、您的输出是什么?

    strings /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我再次按同样的方式安装了我的 Kubuntu 22.04、现在运行良好。 我对 GLIBXX 具有与您相同的输出。

    因此、我无法理解、为什么它以前不起作用。 非常感谢你的帮助。 Martin