Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
亲爱的大家、我在我的库本图22.04上安装了 CCS12。 CCS12将不会打开。 我在终端上获得了输出
ti/ccs1200/Ccs/eclipse/CCSTUDIO
SLF4J:无法加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder"。
SLF4J:默认为不运行(NOP)记录器实现
SLF4J: 有关更多详细信息、请参阅 www.slf4j.org/codes.html。
(Code Composer Studio:9636):GTK-WARNING **:13:54:56.202:无法从图标主题加载像素缓冲。
这可能表示找不到像素缓冲加载程序或 mime 数据库。
**
GTK:错误:../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_icon:断言失败(错误= NULL):加载/usr/share/icons/bail/status/16/image-missing.svg:无法加载映像加载模块:/usr/lib/x86_64
64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-svg.so:/home/BMD/ti/ccs1200/ccs/ceclipse/../ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6:找不到版本`GLIBCXX_3.4.30'(x86-linux/uuuuuu.c)
(gdk-pixbuf-error-quark、5)
保释金! GTK:错误:../../../gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_icon:断言失败(错误= NULL):加载/usr/share/ics/bail/status/16/image-missing.svg:无法加载映像加载模块:/us
r/lib/x86_64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-svg.so:/home/BMD/ti/ccs1200/ccs/eclipse/../ccs_base/common/bin/libstdc++.so.6:version `GLIBCXX_64_x86_30'/libvibstdc++.linux-3.4'(未找到/libpix-3.4/x86_30_libmu./libmu./libmux.6
uuc.so (70)(gdk-pixbuf-error-quark、5)
Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)
我自己发现、当我从 ccstudio.ini 中删除-VM 行时、它可以正常工作。
我是否出了问题?
可以帮帮我吗?
此致
Martin