你(们)好
我已经使用 IDE 创建了一个 CCS 工程、现在我想 使用另一台未安装 CCS 的 PC 上的命令行编译/编译相同的工程。 有可能吗? 有没有办法做到这一点? 使用具有 CCS 的 PC 从命令行构建是可以的。 我已经尝试过这个。 在未安装 CCS 的情况下、是否有执行相同操作的选项?
此致
科吉拉·K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您所描述的内容听起来像是一般的"在远程 PC 上运行可执行文件"问题、而不是特定的 CCS 问题。
如果我以面值接受您的请求、则可以通过以下方式解决该问题:
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec
我确定您考虑过 Windows 的远程桌面连接、为什么这不适合您?
老实说、我认为没有足够的背景信息。 想要这样做的理由或用例是什么?
科伊拉
您是否希望从一台计算机启动编译、并且该编译是否发生在涉及 CCS 的计算机上?
或者、您是否希望在该计算机(构建服务器)上进行构建、但并未安装所有 CCS?
还是其他东西?
如果第一个选项是您的目标、您可以查看 Kier 建议的内容。
如果您需要在该计算机上生成的第二个选项、则可以执行此操作。 您需要创建一个构建应用程序的 makefile。 然后、您需要安装编译器和构建所需的任何其他工具。 其中可能包括 SysConfig 和 XDCTools 等工具、具体取决于您的应用。 这些工具可供下载。
此致、
John
是的、这将是最佳方法。 请注意、CCS 编译系统基于 makefile。编译 CCS 工程时、会生成 makefile 文件并在 makefile 文件上调用 gmake。 您可以将这些生成的 makefile 文件作为示例来帮助您入门。
谢谢
Ki