This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio -从命令行构建

Guru**** 2918540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1127703/code-composer-studio---building-from-command-line

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

我已经使用 IDE 创建了一个 CCS 工程、现在我想 使用另一台未安装 CCS 的 PC 上的命令行编译/编译相同的工程。 有可能吗? 有没有办法做到这一点? 使用具有 CCS 的 PC 从命令行构建是可以的。 我已经尝试过这个。 在未安装 CCS 的情况下、是否有执行相同操作的选项?

此致  

科吉拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="498806" URL"~//support/tools/code-composer-studio 组/Ccs/f/code-composer-studio 论坛/1127703/code-composer-studio -- build-from-command-line "]我想 使用另一台 PC 上的命令行编译/编译相同的内容[/quot]


    您所描述的内容听起来像是一般的"在远程 PC 上运行可执行文件"问题、而不是特定的 CCS 问题。

    如果我以面值接受您的请求、则可以通过以下方式解决该问题:

    https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec

    我确定您考虑过 Windows 的远程桌面连接、为什么这不适合您?

    老实说、我认为没有足够的背景信息。 想要这样做的理由或用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科伊拉

    您是否希望从一台计算机启动编译、并且该编译是否发生在涉及 CCS 的计算机上?

    或者、您是否希望在该计算机(构建服务器)上进行构建、但并未安装所有 CCS?

    还是其他东西?

    如果第一个选项是您的目标、您可以查看 Kier 建议的内容。

    如果您需要在该计算机上生成的第二个选项、则可以执行此操作。  您需要创建一个构建应用程序的 makefile。  然后、您需要安装编译器和构建所需的任何其他工具。  其中可能包括 SysConfig 和 XDCTools 等工具、具体取决于您的应用。  这些工具可供下载。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 我正在寻找第二个选项。 因此、我想安装可靠性和 makefile 可以解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    感谢您的回复。 我的主要用例是简单调试、我不希望安装 IDE。 相反、用户可以通过终端进行更改、并可以从命令行构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="498806" url="~//support/tools/code-composer-studio 组/CCS/f/code-composer-studio 论坛/1127703/code-composer-studio -- building-from-command-line/4184499#4184499"]因此我猜安装独立文件和 makefile 会解决我的问题[引用/引用]。

    是的、这将是最佳方法。 请注意、CCS 编译系统基于 makefile。编译 CCS 工程时、会生成 makefile 文件并在 makefile 文件上调用 gmake。 您可以将这些生成的 makefile 文件作为示例来帮助您入门。  

    谢谢

    Ki