This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11无法导入工程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1060109/ccs-11-cant-import-project

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我的计算机上安装了 CCS 10.2。

我安装了新的 CCS 11。

我正在使用28386S 器件。

当我尝试导入工程时、CCS 抱怨我没有正确的编译器版本:

但是、我确实安装了编译器。

如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需了解更多相关信息、

    C28项目无问题打开。

    当尝试为 M4打开项目时、我会得到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 C2000Ware 示例吗? 如果是、哪个版本的 C2000Ware?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在尝试打开 C2000Ware 示例。

    4.00.00.00版本

    C28项目以硬化的方式进行、毫无问题地开放。

    M4项目存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3555877" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1060109/CCS-11-cant-import-project/3922527#3922527"] M4项目存在此问题。

    如果问题是 M4工程、则可能是因为您没有所需的 Arm 编译器版本。 从屏幕截图中、我看到您有 C28x 编译器的21.6.0版、但没有 Arm 编译器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意添加 Arm 编译器版本21.6.0的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接从 CCS 下载并安装它。 有关更多详细信息、请参阅以下文章:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我曾要求您提供版本21.6.0 Arm 编译器的链接。

    我得到的错误消息中的安培值。

    可供下载的最新版本为20.2.5。

    请认真对待此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  似乎 Arm 编译器没有21.6.0版本。 这意味着工程的 projectspec 为 Arm 编译器指定了不正确的版本。 这是 C2000Ware 的一个错误。 我将告知 C2000团队此问题。

    要解决此问题、请在 C2000Ware 中浏览到工程的 projectspec 文件。 位置应为:

    driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\empty_projects\CCS

    在 文本编辑器中编辑 empty_c28x_cm_driverlib_project.projectspec 文件。

    拆下线路28。

    然后再次尝试导入工程(您可以直接导入 projectspec 或从 Resource Explorer 导入)。 M4的工程将默认为最新可用的 Arm 编译器(CCS11为20.2.5)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1060109/CCS-11-cant-import-project/3923014#3923014"]这意味着工程的 projectspec 为 Arm 编译器指定了错误的版本。 这是 C2000Ware 的一个错误。

    我认为这也会影响 CCS Cloud。

    刚刚尝试将 C2000Ware 4.00.00.00导入->英语->示例-> F2838x -> C28x_cm -> IPC_ex1_basic 导入到 CCS Cloud 中。 未报告错误、但示例工程不会出现在 CCS Cloud 工作区中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="91588" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1060109/CCS-11-cant-import-project/3927084#3927084"]我认为这也会影响 CCS Cloud。

    是的、 这种情况似乎就是这样。 感谢您将此事提请我们注意。

    [引用 userid="91588" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1060109/CCS-11-cant-import-project/3927084#3927084"]未报告错误,但示例工程不会出现在 CCS Cloud 工作区中。

    实际上、我看到有关使用旧版和新云的编译器版本的错误:

    传统

    请注意、如果您使用的是新的基于 theria 的云环境、则屏幕右下角会弹出消息、因此您可能错过了该消息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1060109/CCS-11-cant-import-project/3927869#3927869"]请注意,如果您使用的是基于 theria 的新云环境,该消息会在屏幕右下角弹出,因此您可能错过了该消息?

    我刚刚在基于 theria 的云环境中再次尝试、并在屏幕右下角看到消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是诀窍。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000团队的更新:该错误将在 C2000Ware 的下一版本中修复。 同时、可以为 C2000Ware 桌面用户使用 projectspec 变通办法。 对于云用户、权变措施是在云上使用 C2000Ware 的 v3.04。

    谢谢

    Ki