This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 软件仿真错误

Guru**** 2929210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1065170/software-simulation-error

大家好、

我收到了客户的问题。

"

OPN:TMS320F28335PGFA

当我在窗口10中使用 ccs11进行软件仿真时、将出现此弹出窗口。 我应该怎么做?

 "

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道这是什么模拟器、还是由谁提供?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    感谢你的帮助。

    使用 CCS11模拟 DSP 程序编写的软件时、会出现这种情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480785" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1065170/software-simulation-error/3942511#3942511"]使用 CCS11模拟 DSP 程序编写的软件时、会出现这种情况。

    仿真器附带的最后一个 CCS 版本是 CCS v5.5。

    在 CCS v5.5 Windows 安装中 、C:\ti\ccs550\ccsv5\ccsv5\ccs_base\simulation\unsup\cp_2011_12\ccs\drivers\tisim_isa_F283xx.dvr 文件是一个32位可执行文件。

    截至 CCS v9、Windows 下的 CCS 为64位。

    Windows 下的最后一个 CCS 版本是32位版本 v8.3.1

    因此、如果您需要将仿真器从 CCS v5.5 (或更早版本)安装复制到更高的 CCS 版本、我认为您可以在 Windows 下使用的最新 CCS 版本是 CCS v8.3.1。