请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我收到了客户的问题。
"
OPN:TMS320F28335PGFA
当我在窗口10中使用 ccs11进行软件仿真时、将出现此弹出窗口。 我应该怎么做?
"
非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我收到了客户的问题。
"
当我在窗口10中使用 ccs11进行软件仿真时、将出现此弹出窗口。 我应该怎么做?
"
非常感谢你的帮助。
此致、
仿真器附带的最后一个 CCS 版本是 CCS v5.5。
在 CCS v5.5 Windows 安装中 、C:\ti\ccs550\ccsv5\ccsv5\ccs_base\simulation\unsup\cp_2011_12\ccs\drivers\tisim_isa_F283xx.dvr 文件是一个32位可执行文件。
截至 CCS v9、Windows 下的 CCS 为64位。
Windows 下的最后一个 CCS 版本是32位版本 v8.3.1。
因此、如果您需要将仿真器从 CCS v5.5 (或更早版本)安装复制到更高的 CCS 版本、我认为您可以在 Windows 下使用的最新 CCS 版本是 CCS v8.3.1。