This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS11:连接到目标时出错:(错误-1265 @ 0x0)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1065372/ccs11-error-connecting-to-the-target-error--1265-0x0

主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28388D

你好。

我使用 XDS560v2 STM、TSM320F283888D、CCS11。

当我调试时、显示如下所示的错误。

连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包9.5.0.00143)

我该怎么做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在计算机上打开'Device Manager'时、您是否看到列出的调试探针? XDS560v2上的 LED 状态是什么?

    下载 CCS 时可能尚未安装驱动程序。 您能否尝试运行以下实用程序:SD560v2Config.exe、该实用程序随 CCS 一起安装、可在以下目录中找到:

    /ccs/ccs_base/common/uscif

    另一种选择是重新安装 CCS 并确保检查对 Spectrum Digital 调试探针的支持。

    XDS560v2的有用链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMCtoFmXB.aqHFNswmb6Dg__FUz-xrs__LATEST 

    此致、

    Marlyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无效器 件 ID 表明"驱动程序无法识别或不支持器件 ID "可能是电路板上的硬件故障或 JTAG 信号干扰、而不是主机 PC 上的调试探针驱动程序出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回复。

    Device Mansger 中列出的调试证明名为"Spectroum Digital XDS560v2 USB"。

    和状态指示灯为状态2和状态指示灯亮起。

    我尝试运行'D560v2Config.exe'。结果如下。

    @BEGIN-1
    MSG:连接的仿真器数:1.

    产品序列号地址
    ------------------------------------------------------------------
    XDS560V2 STM S560-000E9903E5DF 25545500
    @结束-1

    测试连接(在*ccxml 中)结果如下。

    [开始:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\A507901\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs1100\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
    加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\con\c如果\dct_top.jBC
    库构建日期为"2021年10月8日"。
    库构建时间为'17:43:59'。
    库软件包版本为'9.5.0.00143'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'6'(0x00000006)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    CABLE + POD 的版本号为"8"(0x00000008)。
    CABLE + POD 的功能编号为'7423'(0x00001cff)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是 Nano-TBC VHDL。
    链路是560类第二代560电缆。
    该软件配置为具有 Nano-TBC VHDL 功能。
    控制器将通过其寄存器进行软件复位。
    控制器在其 EMU[0]输入引脚上有一个逻辑1。
    控制器在其 EMU[1]输入引脚上有一个逻辑1。
    控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"2"(0x0002)。
    实用程序逻辑之前未检测到功率损耗。
    实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
    加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\con\c如果\dct_top.jBC

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    测试尺寸 COord MHz 标志结果说明
    ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    1 none - 01 00 500.0kHz -类似的 isit 内部时钟
    2无- 01 09 570.3kHz -类似的 isit 内部时钟
    3 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
    4 16 - 01 00 500.0kHz O 良好值自动步进初始化
    5 16 - 01 0D 601.6kHz O 良好值自动步进增量
    6 16 - 01 1C 718.8kHz O 良好值自动步进增量
    7 16 - 01 2E 859.4kHz O 良好值自动步进增量
    8 16 + 00 02 1.031MHz O 良好值自动步进增量
    9 16 + 00 0F 1.234MHz O 良好值自动步进增量
    10 16 + 00 1F 1.484MHz O 良好值自动步进增量
    11 16 + 00 32 1.781MHz O 良好值自动步进增量
    12 16 + 01 04 2.125MHz O 良好值自动步进增量
    13 16 + 01 11 2.531MHz O 良好值自动步进增量
    14 16 + 01 21 3.031MHz O 良好值自动步进增量
    15 16 + 01 34 3.625MHz O 良好值自动步进增量
    16 16 + 02 05 4.313MHz O 值良好的自动步进增量
    17 16 + 02 13 5.188MHz O 良好值自动步进增量
    18 16 + 02 23 6.188MHz O 良好值自动步进增量
    19 16 + 02 37 7.438MHz O 良好值自动步进增量
    20 16 + 03 07 8.875MHz O 良好值自动步进增量
    21 16 + 03 15 10.63MHz O 良好值自动步进增量
    22 16 + 03 1E 11.75MHz{O}良好值自动步进增量
    23 64 + 02 3E 7.875MHz O 正常值自动加电初始化
    24 64 + 03 0E 9.750MHz O 良好值自动功率增量
    25 64 + 03 16 10.75MHz O 良好值自动功率增量
    26 64 + 03 1A 11.25MHz O 良好值自动功率增量
    27 64 + 03 1C 11.50MHz O 良好值自动功率增量
    28 64 + 03 1D 11.63MHz O 良好值自动功率增量
    29 64 + 03 1D 11.63MHz O 良好值自动功率增量
    30 64 + 03 13 10.38MHz{O}良好值自动裕度初始化

    第一个内部/外部时钟测试结果为:
    预期频率为500000Hz。
    实际频率为499110Hz。
    增量频率为890Hz。

    第二个内部/外部时钟测试结果为:
    预期频率为570312Hz。
    实际频率为569214Hz。
    增量频率为1098Hz。

    在扫描路径测试中:
    测试长度为2048位。
    JTAG IR 长度为12位。
    JTAG DR 长度为2位。

    IR/DR 扫描路径测试使用30个频率。
    IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
    IR/DR 扫描路径测试使用11.75MHz 作为最高频率。
    IR/DR 扫描路径测试使用10.38MHz 作为最终频率。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    测得的 JTAG TCLKR 输入频率为10.37MHz。

    JTAG TCLKR 输入和 TCLKO 输出信号的频率相似。
    目标系统可能使用仿真器 PLL 的 TCLKO 输出。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为12位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为2位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

    我重新安装了 CCS。

    我无法找到它剂量不起作用的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我使用相同的板和调试器在4个位置对其进行了测试、在3个位置发生了相同的错误。

    在最后一个地方看到它工作正常、似乎不是电路板和调试器的问题。

    我使用了相同的 CCS 和 Code 设置(C2000ware 示例)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507672" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum 1065372/ccs11-error-connecting-to-the-target-error--1265-0x0/3942127#3942127"]

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为12位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为2位。

    [/报价]

    JTAG 测试连接报告通过。 然而、报告 的 JTAG IR 指令路径长度为12位。 而 对于 sprm745.zip 中的 TMS320F28388D BSDL、 JTAG IR 指令路径长度应为6位。

    我没有 TMS320F28388D 来检查工作器件的 JTAG IR 指令路径长度和 JTAG DR 旁路长度的测试连接报告、 但是、您能否在所有4个位置运行测试连接、并检查是否为工作和非工作场所报告了相同的路径长度值?

    当用于不同的器  件时、发现 C55xx:连接到目标时出错:(错误-1063 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持器件 ID、驱动程序解释了如果 JTAG 路径长度错误、调试器如何读取错误的器件 ID。

    也许尝试降低 JTAG TCLK 频率会有所帮助。 例如,在目标配置中,尝试将“JTAG TCLK 频率(MHz)”设置为“Automatic with user specified limit”,并假设最大频率为1MHz:

    如果 JTAG IR 指令路径长度读回预期值的两倍、则在较高的速度下可能会出现问题。