Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D
你好。
我使用 XDS560v2 STM、TSM320F283888D、CCS11。
当我调试时、显示如下所示的错误。
连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包9.5.0.00143)
我该怎么做?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D
你好。
我使用 XDS560v2 STM、TSM320F283888D、CCS11。
当我调试时、显示如下所示的错误。
连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包9.5.0.00143)
我该怎么做?
谢谢。
您好!
当您在计算机上打开'Device Manager'时、您是否看到列出的调试探针? XDS560v2上的 LED 状态是什么?
下载 CCS 时可能尚未安装驱动程序。 您能否尝试运行以下实用程序:SD560v2Config.exe、该实用程序随 CCS 一起安装、可在以下目录中找到:
/ccs/ccs_base/common/uscif
另一种选择是重新安装 CCS 并确保检查对 Spectrum Digital 调试探针的支持。
XDS560v2的有用链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMCtoFmXB.aqHFNswmb6Dg__FUz-xrs__LATEST
此致、
Marlyn
你好。
感谢您的回复。
Device Mansger 中列出的调试证明名为"Spectroum Digital XDS560v2 USB"。
和状态指示灯为状态2和状态指示灯亮起。
我尝试运行'D560v2Config.exe'。结果如下。
@BEGIN-1
MSG:连接的仿真器数:1.
产品序列号地址
------------------------------------------------------------------
XDS560V2 STM S560-000E9903E5DF 25545500
@结束-1
测试连接(在*ccxml 中)结果如下。
[开始:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\A507901\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1100\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\con\c如果\dct_top.jBC
库构建日期为"2021年10月8日"。
库构建时间为'17:43:59'。
库软件包版本为'9.5.0.00143'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'6'(0x00000006)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
CABLE + POD 的版本号为"8"(0x00000008)。
CABLE + POD 的功能编号为'7423'(0x00001cff)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是 Nano-TBC VHDL。
链路是560类第二代560电缆。
该软件配置为具有 Nano-TBC VHDL 功能。
控制器将通过其寄存器进行软件复位。
控制器在其 EMU[0]输入引脚上有一个逻辑1。
控制器在其 EMU[1]输入引脚上有一个逻辑1。
控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"2"(0x0002)。
实用程序逻辑之前未检测到功率损耗。
实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccs1100\ccs\ccs_base\con\c如果\dct_top.jBC
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
测试尺寸 COord MHz 标志结果说明
~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
1 none - 01 00 500.0kHz -类似的 isit 内部时钟
2无- 01 09 570.3kHz -类似的 isit 内部时钟
3 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
4 16 - 01 00 500.0kHz O 良好值自动步进初始化
5 16 - 01 0D 601.6kHz O 良好值自动步进增量
6 16 - 01 1C 718.8kHz O 良好值自动步进增量
7 16 - 01 2E 859.4kHz O 良好值自动步进增量
8 16 + 00 02 1.031MHz O 良好值自动步进增量
9 16 + 00 0F 1.234MHz O 良好值自动步进增量
10 16 + 00 1F 1.484MHz O 良好值自动步进增量
11 16 + 00 32 1.781MHz O 良好值自动步进增量
12 16 + 01 04 2.125MHz O 良好值自动步进增量
13 16 + 01 11 2.531MHz O 良好值自动步进增量
14 16 + 01 21 3.031MHz O 良好值自动步进增量
15 16 + 01 34 3.625MHz O 良好值自动步进增量
16 16 + 02 05 4.313MHz O 值良好的自动步进增量
17 16 + 02 13 5.188MHz O 良好值自动步进增量
18 16 + 02 23 6.188MHz O 良好值自动步进增量
19 16 + 02 37 7.438MHz O 良好值自动步进增量
20 16 + 03 07 8.875MHz O 良好值自动步进增量
21 16 + 03 15 10.63MHz O 良好值自动步进增量
22 16 + 03 1E 11.75MHz{O}良好值自动步进增量
23 64 + 02 3E 7.875MHz O 正常值自动加电初始化
24 64 + 03 0E 9.750MHz O 良好值自动功率增量
25 64 + 03 16 10.75MHz O 良好值自动功率增量
26 64 + 03 1A 11.25MHz O 良好值自动功率增量
27 64 + 03 1C 11.50MHz O 良好值自动功率增量
28 64 + 03 1D 11.63MHz O 良好值自动功率增量
29 64 + 03 1D 11.63MHz O 良好值自动功率增量
30 64 + 03 13 10.38MHz{O}良好值自动裕度初始化
第一个内部/外部时钟测试结果为:
预期频率为500000Hz。
实际频率为499110Hz。
增量频率为890Hz。
第二个内部/外部时钟测试结果为:
预期频率为570312Hz。
实际频率为569214Hz。
增量频率为1098Hz。
在扫描路径测试中:
测试长度为2048位。
JTAG IR 长度为12位。
JTAG DR 长度为2位。
IR/DR 扫描路径测试使用30个频率。
IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
IR/DR 扫描路径测试使用11.75MHz 作为最高频率。
IR/DR 扫描路径测试使用10.38MHz 作为最终频率。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
测得的 JTAG TCLKR 输入频率为10.37MHz。
JTAG TCLKR 输入和 TCLKO 输出信号的频率相似。
目标系统可能使用仿真器 PLL 的 TCLKO 输出。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为12位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为2位。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]
我重新安装了 CCS。
我无法找到它剂量不起作用的原因。
谢谢。
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为12位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为2位。
JTAG 测试连接报告通过。 然而、报告 的 JTAG IR 指令路径长度为12位。 而 对于 sprm745.zip 中的 TMS320F28388D BSDL、 JTAG IR 指令路径长度应为6位。
我没有 TMS320F28388D 来检查工作器件的 JTAG IR 指令路径长度和 JTAG DR 旁路长度的测试连接报告、 但是、您能否在所有4个位置运行测试连接、并检查是否为工作和非工作场所报告了相同的路径长度值?
当用于不同的器 件时、发现 C55xx:连接到目标时出错:(错误-1063 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持器件 ID、驱动程序解释了如果 JTAG 路径长度错误、调试器如何读取错误的器件 ID。
也许尝试降低 JTAG TCLK 频率会有所帮助。 例如,在目标配置中,尝试将“JTAG TCLK 频率(MHz)”设置为“Automatic with user specified limit”,并假设最大频率为1MHz:

如果 JTAG IR 指令路径长度读回预期值的两倍、则在较高的速度下可能会出现问题。