This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于 JVM 堆容量较低、CCStudio 崩溃

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1055968/ccstudio-is-crashed-because-of-jvm-heap-size-is-low

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您好!

我在 Windows 10上停止了 CCStudio 11。 当我构建项目时、它一直在抱怨 Jum 堆容量低。 请听我说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#heap-and-jvm-settings

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 再次出现 JVM 堆错误。 我在构建设置中更改了堆大小、但没有使用。

    我尝试在 eclipse 目录中找到.ini 文件、您能告诉我哪个文件是.ini 文件、请参阅下面显示的文件吗????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 ccstudio.in 因此、很可能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    [引用 userid="502745" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1055968/ccstudio-is-crashed-because-of-jvm-heap-size-is-low/3906757 #3906757"] JVM 堆错误再次出现。 我在构建设置中更改了堆大小、但未使用。[/quot]

    项目构建设置中的堆设置与 JVM 堆设置完全无关。