我们有多个使用 CC1352R 的项目、并且我们使用在 Docker 中运行的自动管道。 我们面临的挑战是、与我们拥有的其他构建系统相比、图像尺寸是巨大的。 对于其他系统、我们能够使用大约1-200MB 的 Docker 映像、但对于使用 CCS 和 SDK 构建 CC1352R、我们拥有大约20GB 的映像、这是可怕的、因此我们的管道会缓慢下来。
有关在轻量级 Linux 映像上为 CC1352R 构建 FreeRTOS 实施链接示例的任何提示?
我们非常感谢您的任何帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有多个使用 CC1352R 的项目、并且我们使用在 Docker 中运行的自动管道。 我们面临的挑战是、与我们拥有的其他构建系统相比、图像尺寸是巨大的。 对于其他系统、我们能够使用大约1-200MB 的 Docker 映像、但对于使用 CCS 和 SDK 构建 CC1352R、我们拥有大约20GB 的映像、这是可怕的、因此我们的管道会缓慢下来。
有关在轻量级 Linux 映像上为 CC1352R 构建 FreeRTOS 实施链接示例的任何提示?
我们非常感谢您的任何帮助。
谢谢你。
您好、Fredrik、
很抱歉耽误你的回答。 我使用 R&D 进行了检查、很遗憾、您目前唯一的选择是手动删除 Docker 映像中不需要的文件和文件夹。
例如、如果您只需要构建 FreeRTOS 示例、您可能可以删除任何仅包含 TIRTOS 示例的示例文件夹(例如 TI 15.4-Stack 示例)。 此外、如果您仅使用 CC1352R 器件、还可以删除其他电路板的示例。
我知道这不是您期望的答案、但它应该允许您显著减小 Docker 映像的大小。
BR、
安德烈斯