This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 流水线中 CC1352R 的编译代码-图像大小有问题(CCS + SimpleLink SDK 中的巨型图像为20GB)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1055083/building-code-for-cc1352r-in-pipeline---problem-with-image-size-gigantic-image-of-20gb-with-ccs-simplelink-sdks

主题中讨论的其他器件:CC1352R

我们有多个使用 CC1352R 的项目、并且我们使用在 Docker 中运行的自动管道。 我们面临的挑战是、与我们拥有的其他构建系统相比、图像尺寸是巨大的。 对于其他系统、我们能够使用大约1-200MB 的 Docker 映像、但对于使用 CCS 和 SDK 构建 CC1352R、我们拥有大约20GB 的映像、这是可怕的、因此我们的管道会缓慢下来。

有关在轻量级 Linux 映像上为 CC1352R 构建 FreeRTOS 实施链接示例的任何提示?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    这是一个非常特殊的问题。 请给我一些时间来咨询研发、我很快就会回来与您联系。  

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    很抱歉耽误你的回答。 我使用 R&D 进行了检查、很遗憾、您目前唯一的选择是手动删除 Docker 映像中不需要的文件和文件夹。

    例如、如果您只需要构建 FreeRTOS 示例、您可能可以删除任何仅包含 TIRTOS 示例的示例文件夹(例如 TI 15.4-Stack 示例)。 此外、如果您仅使用 CC1352R 器件、还可以删除其他电路板的示例。

    我知道这不是您期望的答案、但它应该允许您显著减小 Docker 映像的大小。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如您指出的、我们希望获得更干净的裁切。 但我们将尝试该路径、看看它是如何实现的。

    谢谢!