大家好、我正在学习嵌入式电子产品和电信、我们的 DSP 教师要求我们使用仿真使用 CCS 来制作一个项目。 他要求我们使用 CCS v3.1或 CCS v3.3、并为我们提供了一些要包含在项目中的库和文件。 更精确地说:c5713dsk.cmd、c6713dskinit.c、C6713dskinit.h、csl6713.lib、dsk6713.h、 dsk6713_AIC23.h、dsk6713bsl.lib、rts670.lib、Vectors_intr.asm 和 Vectors_poll.asm。
在 Windows XP 计算机上安装 CCS v3.3后、我成功构建了一个工程并使用上述库获取.out 文件。 接下来我要做的是将.out 文件上传到工程中、然后我遇到了两个问题:
1) 1)当我运行调试时,它会显示内存映射错误:表示硬件使用了一个地址。
2) 2)我不知道如何使用图形数据(在:View->graph->time/frequency 下)
如果有人可以提供帮助、请回答这个问题!
如果有任何方法可以在任何 CCS 版本上模拟 C6713 DSP、请向我解释!
并提前感谢您的参与。