This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 CCS 模拟 DSP 器件?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1051825/how-to-simulate-a-dsp-device-using-ccs

大家好、我正在学习嵌入式电子产品和电信、我们的 DSP 教师要求我们使用仿真使用 CCS 来制作一个项目。 他要求我们使用 CCS v3.1或 CCS v3.3、并为我们提供了一些要包含在项目中的库和文件。 更精确地说:c5713dsk.cmd、c6713dskinit.c、C6713dskinit.h、csl6713.lib、dsk6713.h、 dsk6713_AIC23.h、dsk6713bsl.lib、rts670.lib、Vectors_intr.asm 和 Vectors_poll.asm。

在 Windows XP 计算机上安装 CCS v3.3后、我成功构建了一个工程并使用上述库获取.out 文件。 接下来我要做的是将.out 文件上传到工程中、然后我遇到了两个问题:

1) 1)当我运行调试时,它会显示内存映射错误:表示硬件使用了一个地址。
2) 2)我不知道如何使用图形数据(在:View->graph->time/frequency 下)

如果有人可以提供帮助、请回答这个问题!

如果有任何方法可以在任何 CCS 版本上模拟 C6713 DSP、请向我解释!

并提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有实际的6713DSK 硬件? 或者您是否正在尝试使用软件仿真?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。
    实际上、我没有实际的硬件、我们需要执行软件仿真。 要求我们执行的项目类型包括生成正弦波和绘制图形。 我不知道如何在 CCS 上实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有硬件、则需要在 CCS 3.3中使用 C6713器件仿真器。

    请注意、这是器件仿真器、而不是板级仿真器。 因此、如果 SDK 本身存在任何依赖关系、则您的应用程序将无法正常工作。 由于您的老师说要使用仿真、因此可能没关系。  

    有关图形化、请查看 CCS 3.3提供的帮助。 应该有一些有关 Graph 实用程序的章节、这些章节将说明如何使用它们。  

    请注意、您使用的是非常旧且不受支持的 CCS 版本。 因此、我们可以提供的支持数量将是最少的。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在构建项目时使用了该仿真器。 我将阅读帮助以了解其工作原理。 非常感谢您的帮助和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了帮助内容外、还可以查看教程(帮助->教程)。 有一个有关数据可视化的教程部分、其中介绍了时间/频率图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该会有所帮助。 我还有一个问题:如何在另一个版本(例如 v5.5)上进行仿真、我尝试了这个、教师提供给我们的库似乎不能在那里工作。 我甚至无法在那里构建 DSP 项目。 我真的是 DSP 的初学者、我没有找到任何有用的课程。 如果您可以指出有关如何在较新版本的 CCS 上构建 DSP 项目的课程或任何教程材料、这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv5.5有一个 C6713仿真器。 源文件和库文件也应适用于 CCSv5项目。 环境非常不同。 您应该使用哪种环境取决于课程内容。  

    [引用 userid="503976" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1051825/how-to-simulate-a-dsp-device-using-ccs/3891314 #3891314"]如果您可以指定有关如何在较新版本的 CCS 上构建 DSP 项目的课程或任何教程材料,这将非常有用。

    我看到这本书大量引用了 C6713入门人员:

    https://www.amazon.com/Digital-Signal-Processing-Applications-Topics/dp/0471690074

    请注意、我对这本书没有任何个人经验。

    您可能希望尝试在处理器论坛中发帖以获得更多建议。 那里的专家可以提供更多的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要再次感谢您的参与。 我将尝试使用这两个版本、并查看哪一个版本对我有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你推荐的书就像一个宝藏。 它确实包含了我要寻找的所有内容。
    我今天成功地进行了仿真、只要您不使用 comm_poll ()或 comm_intr ()和 output_sample()或任何其他输入/输出函数、仿真就可以正常工作。 我正在生成信号、因此我仅使用输出缓冲器来存储数据。 使用图、我设法绘制了信号。