This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS129 EVM Code Composer Studio

Guru**** 2763655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1046041/ads129-evm-code-composer-studio

主题中讨论的其他器件:ADS1293ADS1293EVM

下午好!  

我是一名本科生,我已开展了一个与生物医学参数监测有关的项目。 从提供的项目中、我可以随时使用 ADS1293 EVM、并且我已经订购了合适的电极和心电图仿真器。 在他们到来之前、我想借助源代码通过 Code Composer Studio 使用 ADS1293 EVM。 由于我是初学者、不知道我想告诉我如何使用 Code Composer Software Studio 执行 ADS1293 EVM 的一些基本命令、以及我可以在编程背景下执行的操作。 我是否有可以遵循的教程或指南来了解??

关于 ADS1293EVM,使用程序 Code Composer Studio,我有什么可能性??

此致、

Sotirios Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    我们没有专门针对将 ADS1293 EVM 与 Code Composer Studio 结合使用的教程或指南。 不过、有一个参考指南(SNAA211)介绍了 MSP430与 ADS1293代码库的接口。 您可以在下面的常见问题解答链接中找到 ADS1293参考代码的参考指南和其他信息。

    [常见问题解答] ADS1293EVM:在哪里可以找到 ADS1293EVM 的源代码?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,再次  

    非常感谢您的快速响应。 因为我是业余爱好者,所以我还有一些问题。

    我阅读了参考指南、但不了解如何将 ads1293的代码导入 Code Composer Studio。 您可以告诉我、我需要 执行哪些步骤才能通过 Code Composer Studio "查看"/连接 ADS1293 EVM?

    此致、

    Sotirios Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 Code Composer Studio 还有一些问题  

    1) 1) 就 Code Composer Studio 而言、我尝试按照 SNAA211参考指南中的说明将 ADS1293EVM 与该程序连接。

    当我必须创建新项目时,我有此对话框  

     就 IAR Workbench 而言、我尝试按照参考指南 SNAA211中描述的步骤连接 ADS1293 EVM、但在步骤7中遇到了一些问题

    我如何解决它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    ADS1293 EVM 的原始 MSP430参考代码是使用 IAR 嵌入式工作平台 IDE 而不是 Code Composer Studio (CCS)开发的。 因此、应用手册中的指令专门用于使用 IAR 嵌入式工作平台。 您需要根据需要将其调整为 CCS。 如果您不熟悉 CCS、我建议在使用提供的参考 C/C++代码之前先阅读 CCS 用户指南和一些 MSP430示例。 请参阅以下链接、了解 CCS 的所有资源。

    您看到的大多数错误都是依赖项问题。 您可能必须将 CCS 指向这些库的正确路径。

    Code Composer Studio 文档概述

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的响应和帮助。

    就错误而言、最后五张照片的屏幕截图是 IAR Embedded Workbench IDE 产生的错误。我如何解决这些错误。 Mau 您可以告诉我如何继续??

    此致、

    Katsimentes Sotirios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    您是否已将 TI_ADS1293.h 添加到项目库中?  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我遵循了数据表中给出的所有步骤结构,当我选择“全部重建”时,我遇到了这些错误。  

    我还需要做些什么来解决问题并继续? 


    此致、

    Katsimentes Sotirios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    请确保您在步骤5 (b)中指向包含文件夹的正确路径。 按照说明、我可以重新编译 demo-app01代码、而不会出现任何问题。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应和帮助。 因此,如果我理解我必须添加我下载的文件所在的路径??

    您能解释一下$PROJ_DIR$/是什么意思吗?

    我认为我的桌面上有所有文件,所以我必须添加什么??

    此致、

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    $PROJ_DIR$将是包含/文件夹所在的路径。 请参阅下面的设置窗口。 在我的示例中、code/include/文件夹位于我的 C:\IAR\codes\include\中。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    o 非常感谢您,我认为我理解了,我会再试一次,如果我再次遇到问题,我会再回来的  

    种类此致,  

    Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。