This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法导入项目

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1047746/cannot-import-project

我无法导入需要 MSP430编译器的工程。 在尝试导入时、系统会显示以下错误消息:

然后、我转到 CCS App Center 并安装 MSP430编译器。 但是、即使工程显示为"最新"、但仍无法导入、并显示相同的错误消息。 我还尝试了"帮助>安装新软件..." 路由、但仍无法导入项目。

这在 Windows 10上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    某些工程需要特定版本的编译器。 在这种情况下、您需要4.4x 版而不是更高版本。 您当前有哪个版本? 您使用的是哪个版本的 CCS? 根据您的屏幕截图、它似乎是较旧版本(CCSv8?)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我正在使用客户指定的 CCS v6.0.1。 此外、根据.ccsproject 文件、它使用以下 codegen 版本:  。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统当前安装了哪个版本的编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 我怎么能弄清楚这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至"Windows -> Preferences (Windows ->首选项)"、然后查看以下屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 下面是我当前安装的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您有多个版本、但没有4.4.x

    转至"安装新软件"并选择下面突出显示的选项来安装 MSP430编译器版本4.4.5

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我可以看到 v4.4.5编译器。 但是、它不会安装、因为安装了较新版本。

    我删除了先前发送的"发现的工具:"窗口中显示的编译器文件。 不幸的是、这没有帮助。 是否需要卸载其他版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遵循"已安装什么?" 链接我能够正确卸载所有内容。 从那里、MSP430 v4.4.5易于安装、我能够导入我的项目! 感谢您的帮助、Ki。