This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:用户#39是否可以允许 Resource Explorer 使用已知版本列表中的本地安装产品#39;t?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1041456/codecomposer-is-it-possible-for-user-s-to-allow-resource-explorer-to-use-a-locally-installed-product-which-isn-t-in-the-list-of-known-versions

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

通过 Windows 下的 CCS 10.4、使用 Resource Explorer 安装 适用于 AM243x 的 MCU+ SDK (08.00.00.21)、这是  Resource Explorer 中显示的适用于 AM243x 的 MCU+ SDK 的最新(也是唯一)版本。

想要为 LP-AM243运行以太网示例、但正如 LP-AM243所述: LaunchPad 的以太网示例 LaunchPad 的以太网示例仅添加在 SDK 版本8.1中。

从 MCU-PLUS-SDK-AM243X 08_01_00_14 - TI.com 下载 SDK 8.1 、并使用独立安装程序在本地安装。

CCS 在已安装产品列表中显示 SDK 8.1:

但是、Resource Explorer 未在安装时显示 SDK 8.1、因此无法使用 Resource Explorer 从 SDK 8.1导入任何示例:

要从 SDK 8.1导入示例、必须使用 Project -> Import Project、然后浏览 本地安装的 SDK 8.1中的 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_01_00_14\examples\networking\lwip 目录

用户是否有任何方法可以使 Resource Explorer 使用本地安装但云中没有元数据的产品版本?

例如、旧版 CCS 中的 Resource Explorer Classic、其中具有 "发现软件包和示例" 选项、可为通过独立安装程序安装的软件生成资源软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    请注意、SDK8.1尚未发布、您使用的是早期工程发布版本、以解除对选定客户的阻止。 由于是早期版本、我们不支持 TI REX。 当 SDK8.1发布(10月底)时、它将被启用

    [引用 userid="91588" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1041456/codecomposer-is-it-possible-for-user-s-to-allow-resource-explorer-to-use-a-locally-installed-product-which-isn-t-in-the-list-of-known-versions "]

    用户是否有任何方法可以使 Resource Explorer 使用本地安装但云中没有元数据的产品版本?

    例如、旧版 CCS 中的 Resource Explorer Classic、其中具有 "发现软件包和示例" 选项、可为通过独立安装程序安装的软件生成资源软件包。

    [/报价]

    我将请我们的 CCS 团队对此发表评论。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    当前 Resource Explorer 要求上传您要使用的 SDK 版本的元数据。  在此之前、您将无法使用 Resource Explorer 导入示例、而是必须使用"Project"->"Import CCS Projects"菜单。

    此致、

    John