大家好、我在 Mac M1 (11.5版)上安装了安装程序版本10.4的 CCS、并且在 IDE 中遇到了问题。(如下面的屏幕截图所示)
IDE 的加载/进度似乎太长了,而且从未结束。 因此、我无法访问 Resource Explorer 等功能。
如果能就这种情况提出任何建议,将不胜感激。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在 Mac M1 (11.5版)上安装了安装程序版本10.4的 CCS、并且在 IDE 中遇到了问题。(如下面的屏幕截图所示)
IDE 的加载/进度似乎太长了,而且从未结束。 因此、我无法访问 Resource Explorer 等功能。
如果能就这种情况提出任何建议,将不胜感激。

底部的小条是正在使用的数量堆、而不是进度条。
我还没有看到任何 M1的具体问题、但在 BigSur 有 UI 问题。 在我看来、Resource Explorer 等基于浏览的视图没有为您打开。 我没有这个问题。 您是否能够打开其他视图? 如果您转到"View"菜单并选择"Project Explorer"、它是否起作用?
CCSv11中有许多针对 BigSur 的修复程序。 如果您想尝试一下、我可以向您发送一个版本的候选版本。
此致、
John