This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Mac M1上安装了 CCS 10.4并出现问题

Guru**** 2932960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1041152/installed-ccs-10-4-with-issues-on-mac-m1

大家好、我在 Mac M1 (11.5版)上安装了安装程序版本10.4的 CCS、并且在 IDE 中遇到了问题。(如下面的屏幕截图所示)

IDE 的加载/进度似乎太长了,而且从未结束。 因此、我无法访问 Resource Explorer 等功能。

如果能就这种情况提出任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部的小条是正在使用的数量堆、而不是进度条。

    我还没有看到任何 M1的具体问题、但在 BigSur 有 UI 问题。  在我看来、Resource Explorer 等基于浏览的视图没有为您打开。  我没有这个问题。  您是否能够打开其他视图?  如果您转到"View"菜单并选择"Project Explorer"、它是否起作用?

    CCSv11中有许多针对 BigSur 的修复程序。  如果您想尝试一下、我可以向您发送一个版本的候选版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考:我刚刚在 M1 MacBookPro 上安装了它、它工作得很好。 我甚至通过 USB-C->USB-A 软件狗在 LaunchPad 上编译和刻录了一些示例程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常好的了解! 我曾认为基于 M1 ARM 的工具仍然不是完全支持、但看起来它是基于浏览器的实用程序的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您对基于浏览器的资源浏览器的问题正确无误。 由于某种原因、它现在工作正常、以前没有响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Apple Rosetta 2仿真功能非常好。  目前、我们尚未针对 M1采取任何特定措施。   在某些时候、Apple 可能会从 macOS 中移除 Rosetta。  此时、我们必须提供专为 M1 (Arm)构建的 CCS 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要一段时间、因为这是 Rosetta 1从 MacOS 中删除之前的许多年、至少计时器不会开始计时、直到 Apple 不再销售基于英特尔的计算机。