This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用#39;SC_ERR_XDS110_open#39;和#39;-260#39;时 CCS 测试连接失败

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C

大家好、

我将 在 Windows 10操作系统中将一些程序加载到 LAUNCHXL-F280039C 中。

我遇到 的现象几乎与 IcePick_C 相同:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛、但我使用的是 Windows 10操作系统除外。

Windows 操作系统上是否有任何常见原因?

此外、"测试连接"在我插入 USB 电缆后工作良好。 但是、大约半分钟后(几次"测试连接"成功)、 "SC_ERR_XDS110_open"和"-260"失败。 重新插入,成功,然后失败... 实际上、 我只能在插入 USB 电缆后的短时间内将程序加载到 LAUNCHXL-F280039C 中。

提前感谢您的帮助。

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    [引用 userid="52394" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260 ]但是、大约半分钟后(几次"测试连接"成功) 、"SC_ERR_XDS110_open"和"-260"失败。 重新插入,成功,然后失败... 实际上 、我只能在插入 USB 电缆后的短时间内将程序加载到 LAUNCHXL-F280039C 中。[/QUERP]

    这是一个常见的错误、称为"主机连接错误"。 基本上、调试器无法与 XDS110调试探针建立通信。 根本原因可能有很大差异。 请参阅名为"主机连接错误"的小节、有关更多详细信息、请参阅以下文章:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__FUz-xrs__LATEST

    在您的特定情况下、它似乎可以工作一段时间、然后失败。 这让我相信您的 PC 和探头之间的 USB 连接不稳定。 尝试使用其他 USB 端口。 如果使用 USB 集线器、请尝试直接通过 USB 连接到 PC。 也许可以尝试使用新的 USB 电缆。

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260/4211040 #4211040">在您的特定情况下,它似乎可以工作一段时间,然后会失败。 这让我相信您的 PC 和探头之间的 USB 连接不稳定。 尝试使用其他 USB 端口。 如果使用 USB 集线器、请尝试直接通过 USB 连接到 PC。 也许尝试使用新的 USB 电缆。

    根据您的建议、我尝试了不同的 USB 端口、不同的电缆、不同 的 LAUNCHXL-F280039。 但是、在所有情况下都会出现相同的问题。  

    我还尝试重新安装 Windows 设备驱动程序、但它没有帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否仅针对一台特定 PC?  

    在发生主机连接错误时(在 PC 或 CCS 中)、您是否在执行任何操作? 如果您连接 CCS、然后什么也不做(不要运行目标或任何其他操作)、那么在半分钟内是否仍会发生错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260/4212385 #4212385]\n 问题是否仅针对一台特定 PC?  [/报价]

    稍后我将 尝试使用另一台 PC、并告诉您结果。

    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260/4212385 #4212385"]当主机连接错误(在 PC 或 CCS 中)发生时,您是否在执行任何操作?

    我认为我没有做任何特别的事情。

    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260/4212385 #4212385"]如果您连接 CCS、但却不执行任何操作(不运行目标或任何操作)、该错误是否仍会在半分钟内发生?

    是的。 仍然会发生错误。 它可能不完全是半分钟、但会在一段时间后发生。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="52394" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1134680/ccs-test-connection-failed-with-sc_err_xds110_open-and--260/4212712 #4212712"]我 稍后将尝试使用另一台 PC 并告知您结果。

    是的、请确认。 我怀疑此问题是您的机器所处的问题。