大家好、
我将 在 Windows 10操作系统中将一些程序加载到 LAUNCHXL-F280039C 中。
我遇到 的现象几乎与 IcePick_C 相同:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛、但我使用的是 Windows 10操作系统除外。
Windows 操作系统上是否有任何常见原因?
此外、"测试连接"在我插入 USB 电缆后工作良好。 但是、大约半分钟后(几次"测试连接"成功)、 "SC_ERR_XDS110_open"和"-260"失败。 重新插入,成功,然后失败... 实际上、 我只能在插入 USB 电缆后的短时间内将程序加载到 LAUNCHXL-F280039C 中。
提前感谢您的帮助。
此致、
Steven