您好!
我在一个 GUI 编写器项目中工作时,它停止工作:“播放”按钮将不起作用,单击“项目”->“属性”将不会打开具有属性的弹出窗口。 我在这个项目中工作了几天、在项目崩溃之前、我成功地进行了测试。
刷新网站后、我的所有2个 GUI Composer 项目都消失了。
如何恢复项目?
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在一个 GUI 编写器项目中工作时,它停止工作:“播放”按钮将不起作用,单击“项目”->“属性”将不会打开具有属性的弹出窗口。 我在这个项目中工作了几天、在项目崩溃之前、我成功地进行了测试。
刷新网站后、我的所有2个 GUI Composer 项目都消失了。
如何恢复项目?
谢谢、此致
您好 Ki、
我无法使用此帐户导入项目、而是私下讨论的项目。
同时、虽然允许使用另一个 TI 帐户导入工程、但不允许运行 GUI、但在工程配置中、可以成功连接开发板:

但是、如果我在 GUI 编写器中点击"play"按钮、则会刷写开发板、但 验证失败:

查找随附的 GUI Composer 日志:
e2e.ti.com/.../eventlog-_2800_1_2900_.csv
如何继续? 我以前没有看到过这个问题。 我能够通过 CCS 成功连接。 CCS 和 GUI Composer 中的目标配置是相同的、我按照 dev.ti.com/.../targetprog.html 中的说明上传了目标配置
此致
您是否能够在使用 CCS Cloud IDE 时连接和刷写器件?
我以前没有使用过 CCS Cloud IDE。 我尝试了一下、但无法确定如何更改目标配置。 为我的开发板导入的默认配置不起作用、报告了有关 XDS100的内容、甚至不是我的开发板中的调试探针。
Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe/IcePick_C_0 Error connecting to the target: (Error -716 @ 0x0) Required dynamic library jscserdes could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 9.8.0.00235) undefined
我认为 TI 提供了几种有趣的工具、但其中大多数都需要用户采取一些行动、而这些行动并不是必需的、为什么示例不是即插即用的...?
此致
一个已知问题是,如果变量绑定不正确,即使初始连接成功,也会导致连接错误。 对于已知良好的工程、这种情况并不常见、但当您导入到新工作区时、绑定可能会发生一些问题。