This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI 编写器中的项目消失

Guru**** 2916000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1131135/projects-disappeared-in-gui-composer

您好!

我在一个 GUI 编写器项目中工作时,它停止工作:“播放”按钮将不起作用,单击“项目”->“属性”将不会打开具有属性的弹出窗口。 我在这个项目中工作了几天、在项目崩溃之前、我成功地进行了测试。

刷新网站后、我的所有2个 GUI Composer 项目都消失了。

如何恢复项目?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已升级到工程部门。 我将告诉您我收到的任何更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次尝试检查并查看项目是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 项目不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程人员能够获得项目的备份。 请与我开始私人 E2E 对话、以便我可以将其提供给您。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我无法使用此帐户导入项目、而是私下讨论的项目。

    同时、虽然允许使用另一个 TI 帐户导入工程、但不允许运行 GUI、但在工程配置中、可以成功连接开发板:

    但是、如果我在 GUI 编写器中点击"play"按钮、则会刷写开发板、但 验证失败:

    查找随附的 GUI Composer 日志:

    e2e.ti.com/.../eventlog-_2800_1_2900_.csv

    如何继续? 我以前没有看到过这个问题。 我能够通过 CCS 成功连接。 CCS 和 GUI Composer 中的目标配置是相同的、我按照 dev.ti.com/.../targetprog.html 中的说明上传了目标配置

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527743" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1131135/projects-disappeared-in-gui-composer/4211109 #4211109"]但是,如果我在 GUI 编写器中点击'play'按钮,开发板会被刷写, 但验证失败:

    您是否能够在使用 CCS Cloud IDE 时连接和刷写器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有使用过 CCS Cloud IDE。 我尝试了一下、但无法确定如何更改目标配置。 为我的开发板导入的默认配置不起作用、报告了有关 XDS100的内容、甚至不是我的开发板中的调试探针。

    Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe/IcePick_C_0 Error connecting to the target: (Error -716 @ 0x0) Required dynamic library jscserdes could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 9.8.0.00235) undefined

    我认为 TI 提供了几种有趣的工具、但其中大多数都需要用户采取一些行动、而这些行动并不是必需的、为什么示例不是即插即用的...?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用相同的目标配置创建一个新项目、它能够正确连接、因此我猜测它与已恢复的项目损坏或导入过程中的某种问题有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527743" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1131135/projects-disappeared-in-gui-composer/4212224 #4212224"]我尝试使用相同的目标配置创建了一个新项目,并且它能够正确连接,因此我猜它与已损坏的恢复项目或导入过程中的某种问题有关。

    一个已知问题是,如果变量绑定不正确,即使初始连接成功,也会导致连接错误。 对于已知良好的工程、这种情况并不常见、但当您导入到新工作区时、绑定可能会发生一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是问题的根源。 当连接失败时、最好由 GUI Composer 报告此错误。

    此致