This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 MSP432P401M 上设置 TI-RTOS

Guru**** 2936090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1021828/setting-up-ti-rtos-on-msp432p401m

主题中讨论的其他器件:MSP432P401MMSP432P401R

您好!

我正在尝试在 MSP432P401M 的 CCS 10.3.1上设置 TI-RTOS。 用户指南和其他资源提到、使用示例工程是实现该目的的方法。 但所有示例项目都是指 MSP432P401R。

重点是、我已经为 R 模型设置了一些代码(从示例工程开始) 、但现在我必须将其迁移到 M-Model。 使用 SYSCFG 时不允许通过工程属性更改变量。 在 SYSCFG 上没有可用的 M 模型。

有人能帮我解决这个问题吗? 或者至少为我提供一些资源、以了解如何实现这一目的?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thieme:

    在同一器件系列中、M 和 R 之间的差异是存储器大小。 您 可以尝试 设置新项目和 变体、选择 MSP432系列并选择 MSP432P401M 以查看其是否正常工作。