请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP432P401M、 MSP432P401R您好!
我正在尝试在 MSP432P401M 的 CCS 10.3.1上设置 TI-RTOS。 用户指南和其他资源提到、使用示例工程是实现该目的的方法。 但所有示例项目都是指 MSP432P401R。
重点是、我已经为 R 模型设置了一些代码(从示例工程开始) 、但现在我必须将其迁移到 M-Model。 使用 SYSCFG 时不允许通过工程属性更改变量。 在 SYSCFG 上没有可用的 M 模型。
有人能帮我解决这个问题吗? 或者至少为我提供一些资源、以了解如何实现这一目的?
谢谢你