This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 CCS 上执行 Resource Explorer

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1016516/codecomposer-resource-explorer-execution-on-ccs

器件型号:CODECOMPOSER

各位专家:

我的客户安装了最新的 CCS (版本:10.3.0.1.00003)、并且尝试连接 CCS 上的 Resource Explorer (View->"Resource Explorer"。 但是、它们似乎有连接故障。 我介绍了以下 URL、尽管客户尝试进行此故障诊断、但此问题未得到解决。

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer

请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-圣

    客户能否提供:

    1) 1)他们在 Resource Explorer 中看到的确切错误。 因此、屏幕截图将是最好的共享方式。

    2)主机操作系统(和版本)运行 CCS 的 PC

    3) 诊断日志。 特别是 Eclipse 错误日志(可在中找到 /.metadata/.log)和 JxBrowser 日志。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    是这样吗? 在将 Resource Explorer 内核(tirex)更新为4.0.0后获得该值。 当前使用离线并手动连接到云。
    我已经尝试重新启动我的 PC、CCS 并在.jxbrowser-data 下清除.metadata 和 Cache。 它会在我拥有的所有工作区中发生。

    操作系统- Windows 10 - 64位

    已附加以下日志。 请告诉我是否需要特定日志。
    e2e.ti.com/.../metaData_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新。 这毫无意义、但我将 TI 编译器更新为最新版本并重新启动以应用更新。 即使我没有选择这样做、tirex 安装也会出现。 它解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我们的客户似乎也能够解决此问题。

    我想关闭这个 TT。 如果我收到更多问题、我将提交新主题。

    此致、

    宫崎