This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我的客户安装了最新的 CCS (版本:10.3.0.1.00003)、并且尝试连接 CCS 上的 Resource Explorer (View->"Resource Explorer"。 但是、它们似乎有连接故障。 我介绍了以下 URL、尽管客户尝试进行此故障诊断、但此问题未得到解决。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#resource-explorer
请问您的专家对此有什么建议/意见吗?
此致、
宫崎
宫崎-圣
客户能否提供:
1) 1)他们在 Resource Explorer 中看到的确切错误。 因此、屏幕截图将是最好的共享方式。
2)主机操作系统(和版本)运行 CCS 的 PC
3) 诊断日志。 特别是 Eclipse 错误日志(可在中找到 /.metadata/.log)和 JxBrowser 日志。
谢谢你。
是这样吗? 在将 Resource Explorer 内核(tirex)更新为4.0.0后获得该值。 当前使用离线并手动连接到云。
我已经尝试重新启动我的 PC、CCS 并在.jxbrowser-data 下清除.metadata 和 Cache。 它会在我拥有的所有工作区中发生。
操作系统- Windows 10 - 64位
已附加以下日志。 请告诉我是否需要特定日志。
e2e.ti.com/.../metaData_5F00_log.txt