This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 CCS 版本3.83.82.13才能下载

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1016126/require-ccs-ver-3-3-82-13-for-download

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找 Code Composer Studio 版本3下载列出的"3.3.82.13"版本。   

在 TI 网站上查找其提及的相同版本时、请联系  E2E 支持论坛。  

我是否可以拥有上述版本?

此致、

Jayesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayesh 您好!

    只有 CCS 3.83.83.3.20 可供下载。 您为什么要查找早期版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我尝试  在 Windows 10 64位系统中安装 CCS 3.83.83.83.3.20。 但它在我的系统中无法正常工作。 安装时出现的每件事都有几个错误(警告)、如下所述、

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    但之后、当我尝试运行它时、它不起作用。 无错误无。  

    我的同事 的 PC 上安装了3.3.82.13。 因此需要相同的版本。 希望这可以解决问题。

    此致、

    Jayesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491707" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1016126/require-ccs-ver-3-3-82-13-for-download/3754534 #3754534">我的同事 的 PC 上安装了3.83.82.13。 因此需要相同的版本。 希望这可以解决问题。[/quot]

    这种做法很难奏效。 3.3.83.83.3.20和3.3.2.13之间的差异很小、不会导致您描述的问题。

    您是否能够以 admin 身份安装和运行? 这是关键。 如果是这样,请确保始终以 admin 和 XP 兼容性运行所有可执行文件。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 admin 和 XP 兼容性运行,但它没有解决我的问题

    此致、

    Jayesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否成功安装、问题出在尝试运行 cc_app.exe 时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它安装成功、但当我尝试运行"Setup CCStudio v3.3.3.exe"时、我也能够设置电路板。 但是、当我尝试过保存并退出时、什么也不会发生。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错误地按下了"Resolved"按钮。 请忽略(并拒绝"答案")。

    听起来安装程序运行正常、但无法启动 CCS。 请仔细检查 cc_app.exe 和 CCS 快捷方式是否配置为以 admin 和 XP 模式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桌面 "Setup CCStudio v3.3"和"CCStudio v3.3"上的快捷方式都将兼容性设置为 XP (Service Pack 3)和管理员权限。 但它仍然不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能显式转到的 \cc\bin 并确保 cc_app.exe 和 cc_setup.exe 文件本身也具有相同的权限和兼容模式集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个文件具有相同的权限和兼容模式设置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为 cc_app.exe 禁用"Run in 640 x 480 screen resolution (以640 x 480屏幕分辨率运行)"选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试禁用分辨率、但仍然相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 Windows 10版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统版本19042.662

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前的机器是较旧版本。 我必须尝试更新的 Windows。 我将告诉您它是怎么发生的。

    最后要尝试的一件事... 您能浏览到  \cc\bin 并显式运行 cc_app.exe 以启动 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过这种方法、但 它仍然不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    尝试更新的 Windows 版本后、请告诉我最终结果。 我将等待您的更新。

    此致、

    Jayesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 Windows 10-64内部版本19042.1052 PC 上安装并运行 CCS 3.83.83.83.3.20。 一切都很好。

    我唯一能想到的是、您可能缺少 CCS 所依赖的 PC 上的 MSVC 可再发行版本。 在安装 CCS 时应安装这些软件、但可能不会安装。 您可以尝试自己手动安装它们。

    尝试安装:

    https://download.cnet.com/Microsoft-Visual-C-2005-Redistributable-Package-x86/3000-2070_4-10726885.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我先卸载 CCS,然后运行您共享的 Microsoft 软件包,然后再次安装  CCS 3.83.83.3.20。 但问题仍然相同。  

    我还在随附 TI 安装日志文件。 请查看它是否有用。  

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_InstallLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志看起来正常。 安装看起来成功。

    您是否运行了任何防病毒软件或其他安全软件? 如果是、您可以尝试禁用它吗?

    如果这不起作用、恐怕我没有更多的建议可以尝试。 您可能需要在 XP VM (或本机 XP 计算机)上安装和运行。 虽然许多人已让 CCS 3.3在 Windows 10环境中工作、但它不是受支持的配置、因此我们很遗憾无法提供太多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在其他 Windows 10 PC 中安装、在该 PC 中成功安装。  

    但我也尝试连接 C2000 XDS510LC、因为我的另一台笔记本电脑未检测到调试器。 我在设备管理器中看到它是未知设备。  

    在其他笔记本电脑中检测到相同的调试器为"Spectrum Digital XDS2000 USB JTAG" 。  

    是否有方法可以解决此驱动程序问题?

    我尝试卸载它、但同样的问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了频谱数字驱动程序? 安装 CCS 后、您需要单独安装它们。 请注意、Spectrum Digital 的网站上不再提供这些驱动程序、因此您需要使用 与其他笔记本电脑相同的安装程序。