This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 EMU0/EMU1启用 OMAP L138交叉触发器调试接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025260/omap-l138-cross-trigger-debug-interface-enable-via-emu0-emu1

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138OMAPL138

尊敬的 TI CCS 支持。

 

我想使用 EMU0和 EMU1的交叉触发接口在我的两个 OMAP-L138之间分配调试暂停。

 您能否给我指一下.gel 文件、其中包括需要配置的 EMU cfgs 和地址、以启用交叉触发器调试接口。

 我假设它们在 ARM9的内核站点调试(地址0x8000 0000)中隐藏。

 
此致

弗洛里安·贝恩布林克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian。  我希望你们做得好。

    当我在 Linux 上扫描 CCSv10.4时、我看到 CortexA 和一些其他内核类型的交叉触发 GEL 文件、但 Arm 9 (/ccs/ccs_base/emulation/gel)不是。  Ki 可能更幸运。  我扫描了 OMAPL138 TRM 以查看是否有人提到它、但运气不好。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     OMAP-L138 C6000 DSP+ARM 处理器数据表(修订版 J) 具有:

    因此、在 ARM 和 DSP 内核上有一个外部输入/输出触发器的符号、但尚未研究 GEL 或 CCS 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1025260/omap-l138-cross-trigger-debug-interface-enable-via-emu0-emu1/3790468 #3790468"] Ki 可能更幸运[/quot]

    到目前为止,我还没有多少运气。 我将继续挖掘、但我可能需要升级到工程部门以获得进一步的帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John 和 Ki、  

    我做的很好、希望您也能这样做吗? 我在某种程度上 再次处理 调试部分 ;)。 我在 TRM 和 CCS_base 文件夹中进行了相同的搜索、但没有任何幸运…

    谢谢、请告诉我  工程的结果是什么 。

    @Chester Gillon、是的、数据表提到了 EMU0和 EMU1引脚、包括它们可能的功能。 但它不会显示您必须为它们写入的不同配置和 EMU 寄存器地址。

    此致
    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、嘿、John 和 Ki、  

    此主题的任何更新。

    最好的雷加尔
    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    我对这方面的拖延表示歉意。 我们很难找到您需要的信息。 我希望不久能得到更多的答案。

    Ki