Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
尊敬的 TI CCS 支持。
我想使用 EMU0和 EMU1的交叉触发接口在我的两个 OMAP-L138之间分配调试暂停。
您能否给我指一下.gel 文件、其中包括需要配置的 EMU cfgs 和地址、以启用交叉触发器调试接口。
我假设它们在 ARM9的内核站点调试(地址0x8000 0000)中隐藏。
此致
弗洛里安·贝恩布林克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
OMAP-L138 C6000 DSP+ARM 处理器数据表(修订版 J) 具有:



因此、在 ARM 和 DSP 内核上有一个外部输入/输出触发器的符号、但尚未研究 GEL 或 CCS 支持。
到目前为止,我还没有多少运气。 我将继续挖掘、但我可能需要升级到工程部门以获得进一步的帮助...
嘿、John 和 Ki、
我做的很好、希望您也能这样做吗? 我在某种程度上 再次处理 调试部分 ;)。 我在 TRM 和 CCS_base 文件夹中进行了相同的搜索、但没有任何幸运…
谢谢、请告诉我 工程的结果是什么 。
@Chester Gillon、是的、数据表提到了 EMU0和 EMU1引脚、包括它们可能的功能。 但它不会显示您必须为它们写入的不同配置和 EMU 寄存器地址。
此致
弗洛里安