This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC13x0 Launchpad 上的 XDS110在 Linux 主机上传输的 UART 消息不超过128字节

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1026472/xds110-on-cc13x0-launchpads-does-not-transport-uart-messages-longer-than-128-bytes-on-linux-hosts

您好!

使用 Linux 主机时、我想报告与 CC13x0 Launchpad 上的 XDS110调试器相关的错误。

重现步骤:

  1. 将 CC13x0 Launchpad 连接到 Linux 主机(我使用内核版本5.4.0的 Ubuntu 20.04)。 无需将任何应用刷写到电路板上。
  2. 将逻辑分析仪连接到 launchpad 上的 RxD 引脚、以拦截从主机到 MCU 的 UART 流量
  3. 通过终端向伪 TTY 设备(/dev/ttyACMx)发送超长的消息(例如300字节)
  4. 请注意、XDS110的输出永远不会超过128字节、有时甚至是192字节

Windows 上不会出现此问题、CC13x2 Launchpad 上也不会出现此问题。 所有经过测试的 LaunchPad 都具有 XDS110固件3.0.15。 由于我在 CC13x2/CC26x2 Launchpad 上看不到问题、因此我不怀疑 Linux 内核驱动程序有问题、而是怀疑 XDS110固件有问题。

您是否能够确认并向 XDS 团队提交错误报告? 我已经尝试在 这个主题中解释这个问题。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否依赖于波特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以说、不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将向 XDS 团队跟进此错误。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 事实证明、使用 cutecom 时不会出现此问题。 之前、我使用了不同的终端应用、甚至只是"cat >/dev/ttyACMx "、并得出结论、问题必须在 XDS110中、因为我无法在 CC13x2板上重现。

    但是由于 cutecom 可以工作、这表示主机上存在配置问题。 CC13x2电路板上的 XDS110可能仍然略有不同、例如具有更大的缓冲器。