请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
使用 Linux 主机时、我想报告与 CC13x0 Launchpad 上的 XDS110调试器相关的错误。
重现步骤:
- 将 CC13x0 Launchpad 连接到 Linux 主机(我使用内核版本5.4.0的 Ubuntu 20.04)。 无需将任何应用刷写到电路板上。
- 将逻辑分析仪连接到 launchpad 上的 RxD 引脚、以拦截从主机到 MCU 的 UART 流量
- 通过终端向伪 TTY 设备(/dev/ttyACMx)发送超长的消息(例如300字节)
- 请注意、XDS110的输出永远不会超过128字节、有时甚至是192字节
Windows 上不会出现此问题、CC13x2 Launchpad 上也不会出现此问题。 所有经过测试的 LaunchPad 都具有 XDS110固件3.0.15。 由于我在 CC13x2/CC26x2 Launchpad 上看不到问题、因此我不怀疑 Linux 内核驱动程序有问题、而是怀疑 XDS110固件有问题。
您是否能够确认并向 XDS 团队提交错误报告? 我已经尝试在 这个主题中解释这个问题。
谢谢。