This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 10.4.0.00006反汇编视图不能对 TMS570LC5437 (Cortex-R5大端字节序)程序中的 VDIV.F64指令进行解码

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1024310/ccs-10-4-0-00006-disassembly-view-doesn-t-decode-a-vdiv-f64-instruction-in-a-tms570lc5437-cortex-r5-big-endian-program

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

在 Windows 下使用 CCS 10.4.0.00006检查 Cortex-R5运算是否存在浮点除法为零时、希望使用反汇编视图确认编译器已发出浮点除法指令。

注意到 CCS Disassembly 视图显示".word    0xee810b00"、因此无法识别指令:

Cortex-R5处于 ARM 模式、将"Mixed ARM/Thumb"更改为"ARM Only"并不会产生什么不同。

通过查看编译器保存的汇编器列表、可以看到编码  为 EE810B00的预期 VDIV.F64指令:

     170                            .dwpsn  file "../source/HL_sys_main.c",line 80,column 29,is_stmt,isa 2
     171 00000030 ED9D0B06          VLDR.64   D0, [SP, #24]         ; [DPU_V7R4_PIPE0] |80| 
     172 00000034 ED9D1B04          VLDR.64   D1, [SP, #16]         ; [DPU_V7R4_PIPE0] |80| 
     173 00000038 EE810B00          VDIV.F64  D0, D1, D0            ; [DPU_V7R4_PIPE0] |80| 
     174 0000003c ED8D0B08          VSTR.64   D0, [SP, #32]         ; [DPU_V7R4_PIPE0] |80| 

所使用的工程已附加。

e2e.ti.com/.../TMS570LC4357_5F00_div_5F00_by_5F00_zero.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您的报告。 当我再次进入办公室时、我需要尝试一下、一旦我解决了问题、我将为此提交一个错误。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在相关目标上重现了这一点。 我为此提交了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10492

    再次感谢您报告此问题、并感谢您提供了出色的描述和测试案例

    Ki