请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
根据 ISO/IEC 9899:2011 5.2.4.1的转换限制有些限制、我们希望了解根据 TI ArmC/C++编译器 v20.2.5.LTS 版本 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 的实际限制 、以便更好地了解如何处理符合这些限制的 MISRA 要求。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 ISO/IEC 9899:2011 5.2.4.1的转换限制有些限制、我们希望了解根据 TI ArmC/C++编译器 v20.2.5.LTS 版本 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 的实际限制 、以便更好地了解如何处理符合这些限制的 MISRA 要求。
谢谢你。
所有...
[引用 userid="486527" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1040416/ti-cgt-v20-2-5-lts-translation-limits "]根据 ISO/IEC 9899:2011 5.2.4.1[/quot]的翻译限制(笑声) TI ARM 编译器被记录为只超过其中一个。 请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题 为实现定义行为的子章节,并找到以下句子...
标识符中的有效初始字符数不受限制。
谢谢、此致、
乔治