This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-CGT:v20.2.5.LTS 转换限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1040416/ti-cgt-v20-2-5-lts-translation-limits

您好!

根据 ISO/IEC 9899:2011 5.2.4.1的转换限制有些限制、我们希望了解根据 TI ArmRegisteredC/C++编译器 v20.2.5.LTS 版本 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT 的实际限制 、以便更好地了解如何处理符合这些限制的 MISRA 要求。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有...

    [引用 userid="486527" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1040416/ti-cgt-v20-2-5-lts-translation-limits "]根据 ISO/IEC 9899:2011 5.2.4.1[/quot]的翻译限制

    (笑声) TI ARM 编译器被记录为只超过其中一个。  请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题 为实现定义行为的子章节,并找到以下句子...

    标识符中的有效初始字符数不受限制。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答,为了澄清,这是否包括内部和外部标识符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,非常感谢!