This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:将 DSS 与多个并行 XDS220调试探针配合使用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1038986/tms320f28377d-using-dss-with-multiple-xds220-debug-probes-in-parallel

您好 Ki、  

我在 CCS 8.3.1中使用 DSS 并行运行两个 XDS220 ISO 仿真器。  如果所有仿真器都具有稳定的连接、闪存程序将继续正常工作。 在我对所有 XDS220进行下电上电后、程序将无法建立与其中一个 XDS220仿真器的连接。

这个问题经常发生。 实际上、我们在 DSS uniflash3.4上看到了此问题。 您对此有什么解决方案吗?

谢谢、

赵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将此帖子拆分为一个新主题、因为它与您的原始帖子无关。

    [引用 userid="498731" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1038986/tms320f28377d-using-dss-with-multiple-xds220-debug-probes-in-parallel "]一旦关闭所有 XDS220的电源后,程序将无法与其中一个 XDS220仿真器建立连接。

    我假设原因是调试探针必须重新启动并重新连接到网络、这需要一些时间。 假设这种情况是预期行为、您可以执行的操作不多、但会延迟脚本执行、直到为调试探针提供足够的时间进行完全初始化。 一些用户只是在脚本中添加了一个延迟、以应对调试探针下电上电的时间。 这可能是最简单的(如果比较粗糙)解决方案。 我假设其他选项类似于对调试探针的 IP 地址执行 ping 操作、并等待接收到确认。  

    谢谢

    Ki