请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好 Ki、
我在 CCS 8.3.1中使用 DSS 并行运行两个 XDS220 ISO 仿真器。 如果所有仿真器都具有稳定的连接、闪存程序将继续正常工作。 在我对所有 XDS220进行下电上电后、程序将无法建立与其中一个 XDS220仿真器的连接。
这个问题经常发生。 实际上、我们在 DSS uniflash3.4上看到了此问题。 您对此有什么解决方案吗?
谢谢、
赵
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ki、
我在 CCS 8.3.1中使用 DSS 并行运行两个 XDS220 ISO 仿真器。 如果所有仿真器都具有稳定的连接、闪存程序将继续正常工作。 在我对所有 XDS220进行下电上电后、程序将无法建立与其中一个 XDS220仿真器的连接。
这个问题经常发生。 实际上、我们在 DSS uniflash3.4上看到了此问题。 您对此有什么解决方案吗?
谢谢、
赵
您好!
我将此帖子拆分为一个新主题、因为它与您的原始帖子无关。
[引用 userid="498731" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1038986/tms320f28377d-using-dss-with-multiple-xds220-debug-probes-in-parallel "]一旦关闭所有 XDS220的电源后,程序将无法与其中一个 XDS220仿真器建立连接。我假设原因是调试探针必须重新启动并重新连接到网络、这需要一些时间。 假设这种情况是预期行为、您可以执行的操作不多、但会延迟脚本执行、直到为调试探针提供足够的时间进行完全初始化。 一些用户只是在脚本中添加了一个延迟、以应对调试探针下电上电的时间。 这可能是最简单的(如果比较粗糙)解决方案。 我假设其他选项类似于对调试探针的 IP 地址执行 ping 操作、并等待接收到确认。
谢谢
Ki