Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig你(们)好
我在 win10上安装了 CCS 10.4.0.00006,并 从 simplelink cc13x2 26x2 SDK - 5.20.00.52导入了 rfWsnNode 项目。
我注意 到、在 SysConfig 生成的文件"ti_drivers_config.c"中、有 const PIN_Config BoardGpioInitTable[CONFIG_PIN_COUNT + 1]表。
此表中使用的引脚名称(和其他设置)与我在 SysConfig 中设置的引脚名称(和其他设置)没有相似之处。
具体而言、 CONFIG_PIN_0用于 button2 (右侧 btn)、CONFIG_PIN_1用于绿色 LED。
我的问题是… 此表中的值来自哪里?
提前感谢。
我先前在另一个(错误)论坛中重复此操作的拓扑。