This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS10.4中的 SysConfig 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1038352/sysconfig-issue-in-ccs10-4

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好

我在 win10上安装了 CCS 10.4.0.00006,并  从 simplelink cc13x2 26x2 SDK - 5.20.00.52导入了 rfWsnNode 项目。

我注意 到、在 SysConfig 生成的文件"ti_drivers_config.c"中、有 const PIN_Config BoardGpioInitTable[CONFIG_PIN_COUNT + 1]表。

此表中使用的引脚名称(和其他设置)与我在 SysConfig 中设置的引脚名称(和其他设置)没有相似之处。

具体而言、 CONFIG_PIN_0用于 button2 (右侧 btn)、CONFIG_PIN_1用于绿色 LED。

我的问题是…  此表中的值来自哪里?

提前感谢。

我先前在另一个(错误)论坛中重复此操作的拓扑。