This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 切换函数定义功能问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1034696/ccs-toggle-function-definition-feature-problem

尊敬的 TI 社区:

当我尝试将函数定义从.h 切换到.cpp 文件时、我会遇到以下问题和问题。

1.在.h 文件中的实现首先成为.h 文件中的内联方法,然后移动到.cpp。 是否有方法可以跳过创建内联函数?
2.我必须等待几秒钟,然后每个切换命令才会抛出错误(如果没有定义,则无法正常工作)
3.我无法选择多种方法并应用此功能。 我希望能够单击某个类并将.h 文件中的所有实现移动到.cpp、而不是一次选择一个。

下面是 Visual Studio 的一个示例: docs.wholetomato.com/default.asp


有关如何实现上述目标的任何提示?  或者、此帖子是否更适合 Eclipse 论坛?

IM 使用版本:10.3.1.00003



谢谢、

乌特 sav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Utsav、您好!

    我看不到改变#1和#3行为的方法。 我已经快速查看了各种 CDT 文档和有关此内容的讨论、但尚未找到任何内容。 我将会看到我是否可以提出一些东西。 如果您在调查中发现问题、请告诉我。

    我无法重现#2。 我可以选择方法名称、然后快速按下 ALT+SHIFT+T 并使其无误地切换(尽管我需要在每次切换之间等待~1秒、否则编辑器无法继续-但没有错误)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Ki、感谢您花时间了解这一点。 问题2似乎与我的设置有关。 此后、我在 eclipse 论坛上进行了更新。 他们并不是很热衷于通过我的讨论获得此功能、因此如果需要、最好在另一个 IDE (Visual Studio)中执行此操作、并将其复制粘贴回 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 Eclipse 社区反馈的最新信息。 不幸的是,他们对你的建议表示抵制,因为我认为他们也很有帮助。 但是、CDT 编辑器存在大量待解决问题、因此我认为这是可以理解的。