尊敬的 TI 社区:
当我尝试将函数定义从.h 切换到.cpp 文件时、我会遇到以下问题和问题。
1.在.h 文件中的实现首先成为.h 文件中的内联方法,然后移动到.cpp。 是否有方法可以跳过创建内联函数?
2.我必须等待几秒钟,然后每个切换命令才会抛出错误(如果没有定义,则无法正常工作)
3.我无法选择多种方法并应用此功能。 我希望能够单击某个类并将.h 文件中的所有实现移动到.cpp、而不是一次选择一个。
下面是 Visual Studio 的一个示例: docs.wholetomato.com/default.asp
有关如何实现上述目标的任何提示? 或者、此帖子是否更适合 Eclipse 论坛?
IM 使用版本:10.3.1.00003
谢谢、
乌特 sav