This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用正确的包含和库路径从命令行创建工程

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1035544/creating-a-project-from-the-command-line-with-correct-includes-and-library-paths

我正在开发一个调用 code composer 命令行的应用程序、为了使用一些参数创建一个项目、问题是我需要从命令行完全创建该项目、而用户无需执行额外的工作、 这意味着我需要将项目包含路径和库路径传递给项目创建构建命令、在进行一些搜索后、我找到了此页面:  使用命令行(TI.com)创建和编译工程 、但在检查页面和使用命令行工具进行的一些实验之后 、我找不到传递所需参数的方法。

1) 1)这是否是命令行 API 中的限制、这意味着 API 无法使用包含和库路径创建工程、或者我是否缺少某些内容?

2) 2)如果这确实是一个限制、是否有其他方法可以实现相同的目标?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前不在工作、而是查看您应该能够使用的链接上的文档

    -ccs.setCompilerOptions

    -ccs.setLinkerOptions

    在页面上的示例中、它显示了使用 gcc 执行此操作、但您应该能够执行如下操作:

    -ccs.setCompilerOptions "-include_path=${CCS_base_root}/arm/include

    此致、

    John