请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在开发一个调用 code composer 命令行的应用程序、为了使用一些参数创建一个项目、问题是我需要从命令行完全创建该项目、而用户无需执行额外的工作、 这意味着我需要将项目包含路径和库路径传递给项目创建构建命令、在进行一些搜索后、我找到了此页面: 使用命令行(TI.com)创建和编译工程 、但在检查页面和使用命令行工具进行的一些实验之后 、我找不到传递所需参数的方法。
1) 1)这是否是命令行 API 中的限制、这意味着 API 无法使用包含和库路径创建工程、或者我是否缺少某些内容?
2) 2)如果这确实是一个限制、是否有其他方法可以实现相同的目标?
提前感谢。