Other Parts Discussed in Thread: AM4377
在我们的定制板中、我们使用 DP83822IFRHBR PHY 来实现 EtherCAT。 PHY 的 COL 引脚用于确定 PHY 复位(自举)时的 PHY 地址。 当 COL 引脚未按预期连接到任何其他器件或电阻器时、PHY 复位期间 COL 引脚处的电压为3.3伏。 但是、当 COL 引脚连接到 AM4377的 RXLINK 引脚(引脚 E24)时、PHY 复位期间 COL 引脚上只有大约1伏的电压。 RXLINK 是一个具有上拉电阻的输入引脚。 我们还尝试使用上拉电阻器将 E24引脚配置为 GPIO5_13输入、但结果相同。 这种行为的原因是什么? 我们是否应该检查或采取任何措施来解决此问题?