This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am4377:EtherCAT Rx 链路和 phy COL 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/981562/am4377-ethercat-rx-link-and-phy-col-pin

主题中讨论的其他器件:AM4377

在我们的定制板中、我们使用 DP83822IFRHBR PHY 来实现 EtherCAT。 PHY 的 COL 引脚用于确定 PHY 复位(自举)时的 PHY 地址。 当 COL 引脚未按预期连接到任何其他器件或电阻器时、PHY 复位期间 COL 引脚处的电压为3.3伏。 但是、当 COL 引脚连接到 AM4377的 RXLINK 引脚(引脚 E24)时、PHY 复位期间 COL 引脚上只有大约1伏的电压。 RXLINK 是一个具有上拉电阻的输入引脚。 我们还尝试使用上拉电阻器将 E24引脚配置为 GPIO5_13输入、但结果相同。 这种行为的原因是什么? 我们是否应该检查或采取任何措施来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AM437x 上、E24引脚复位释放状态通过有源 PD 电阻器呈现高阻抗状态。 鉴于 PHY 在内部为此引脚 PU、这将导致引脚电压解析为1/2 Vs。 在这种情况下、您将需要一个外部电阻器、以确保在 PHY 锁存引脚时将引脚绑定到正确的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复、我们对此表示理解。 我们尝试将 AM4377的引脚 E24配置为 RXLINK、这是一个具有上拉电阻的输入引脚。 我们还尝试使用上拉电阻器将引脚 E24配置为 GPIO5_13输入、但结果相同(PHY 复位期间、COL 引脚为1伏)。 这种行为的原因是什么? 我们是否应该检查或采取任何措施来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说将引脚配置为使用 PU 的 GPIO 输入时、您何时执行此操作? 在运行时启动了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RUNTIME,在呼叫 phy 重置之前

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHY 从引脚断开时、E24的电压是多少?  

    尝试隔离这里的问题。 未连接 PHY 时、SoC 是否符合您的预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1 (黄色)是 PHY RESETn。 CH2 (绿色)为 E24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在此图中、SOC 已从 PHY 断开、您已将 PADCONFIG 更改为 PU+输入、并且正在测量 SOC 本身?